欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

可以在注塑成型现场完成的模具维护

  • 2022.09.21 13:12:30
  • 米思米
  • 1680

在注塑行业,模具就像注塑机和周边机器一样不可或缺。如果模具损坏则无法生产产品,而模具的缺陷也会直接影响到产品。如果分型线上有毛刺,则需要完全消除毛刺达到光洁的程度,如果冷却水管堵塞,则会因冷却不足而导致产品表面出现波浪形纹路(现场术语:波浪纹),还会让产品尺寸缩小。

“优质模具”是生产优质成型产品所必不可少的。为了能够判断出模具的好坏,加深对注塑成型的了解,在本期讲座中,我们将讲解可在注塑现场进行的模具维护作业。

模具占9成

在生产现场,有一种说法叫“模具占9成”,毫不夸张地说,在注塑成型加工中,模具决定了产品质量。良好的模具是指,

· 成型条件的宽容范围大

· 不易受到外因影响

· 冷却能力高

· 成型尺寸、重量稳定  等

极端地说,是指在简单的1速1压成型条件下,可以24小时无故障运行的模具。如果模具较好,则在任何条件、机器、原材料下都可以加工出优质的成型产品。“模具占9成”正是指模具在注塑成型中占据了如此之大的影响权重。

模具注意事项

进行模具维护,确认良好范围

既然模具是属于资产,那我们首先要确认是属于客户的资产还是属于公司的资产。尤其重要的是,首先要确认进行维护的范围。对于公司内部资产,原则上只要得到公司许可,即可进行维护。但是,如果是客户提供的模具,则会有详细的安排。以下是客户资产模具的安排示例。

· 模具维护的地点(客户、客户指定的模具制造商等)

· 模具维护的频度

· 模具维护的范围  等细项安排。

学习模具维护的必要步骤和知识

从经验丰富的维护人员和模具制造商那里获得有关维护步骤的指导。采用注塑成型的行业多种多样,诸如汽车、家电、医疗等行业不同,模具的制造以及精度要求也会完全不同,每个行业都有其自身的限制和规则,所以应通过接受OJT掌握详尽的要点。
而作为实现这一点的先决条件,学习模具维护的基本知识极为重要(见下文)。

· 模具的结构(各部件的名称、含义、功能)

· 模具图纸的读图方法(强制螺栓的机构、滑块运动、卸料动作等)

· OJT(On the Job Training)

小心注意,细心处理

即使只是轻轻地敲击也会影响产品的形状。如果组装时方向装反,则合模时会被压坏。进行模具维护时,应小心注意、细心处理。

可以在现场完成的模具维护的要点

虽然会因注塑成型的种类而有所差异,在本期讲座中,我们将讲解常规性的“可以在生产现场完成”的模具维护要点。
不要爬到成型机上进行模具清洗,而应将模具从成型机上拆下,在工作台上拆解型腔和型芯后进行模具维护。

模具保养的基础是去除模具内部的气体污渍

随着成型注射次数的增加,液化和固化的气体污渍会堵塞排气口。模具在清洁状态下是“正常”的,如果排气状况不佳,自然会对成型产品造成影响。

· 熔接线变得更显眼

· 发生烧焦、气泡、欠注

一个已经进行过数万次注塑、满是气体污渍的模具,很显然会在成型机上带来众多不良缺陷,所以需要规定一个注塑次数,达到这一次数之后就定期进行模具维护,以防止发生缺陷。

各处检修、更换耗材

模具维护中的检修很重要。

· 模具中金属相互碰撞的地方(型腔、型芯接触面、导销、滑块、角销等)

· 冷却水通道 等

发现部件磨损或劣化时,请更换易损件。
如果发现嵌件破裂或出现划痕,切勿置之不理,而应予以应对处理。

PL、顶料销、卸料板除气

大多数成型不良发生于PL面(分型面),因此请彻底清洁型腔和型芯的排气孔。由于顶料销和卸料板的配合面同时也是排气通道,因此请利用棉纱、棉签、棉线、除气剂、零件清洁剂等彻底清除气体污渍。进行模具安装板、顶出板、模板、卸料板的拆装作业时,应小心谨慎,细心操作。尤其是用起重机起吊时,应特别小心注意。

检修、清扫滑动型芯(滑动部位)

滑动型芯也会被气体弄脏,所以需要将其拆开清洗。

检修、清扫滑动型芯

· 滑动部分划痕及动作不良

· 冷却水管是否有漏水

· 水路的0型环是否老化、破裂(更换不合格品)

· 清扫后重新安装时,是否因涂抹过多润滑脂而导致溢出至产品面

· 注意滑动型芯的方向和位置(与标记相符)

排气口检修(流动末端、困气点)

如果模具结构复杂,则会出现极其难以排出气体的部位。

· 流动末端部位

· 多点浇口的树脂合流位置

· 树脂流路变成死胡同从而困气的位置

重点检查和清洁排气孔。随着注塑次数的增加,排气口会逐渐塌陷。将排气孔清洗干净后,如果在生产过程中依然出现成型缺陷,则需要“重新雕刻排气孔”。

清扫冷却水管

细长管状产品的模具,在嵌件内部有喷泉状的冷却水管穿过,随着时间的推移,喷嘴内部会积聚污垢。锈迹和水腐败后留下的污渍很顽固,因此请将喷嘴浸泡在除锈清洁剂中清洗。如果O型环也发生老化,则予以更换。
※冷却水管上的污垢受工厂水质(调温机/冷水机)的影响很大,所以每次检修时都需要对其进行检查。

关联内容

Ø  模具维护要点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities